This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:Rdummy 的建议值

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564322/tps61033-recommended-value-of-rdummy

器件型号:TPS61033


工具/软件:

您好的团队、

我的客户计划将 Rdummy 电阻器从 PG 引脚连接到 VOUT 引脚、以实现输出放电功能。 Rdummy 电阻器的建议值是多少? 根据以下 E2E 主题、Rdummy 应为 4k Ω 至 40k Ω。  

4k Ω 的 Rdummy 是否为最小值? 我的客户希望尽快降低输出电压。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425707/tps63020-output-discharge---current-capability-for-pg-pin?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS61033%2520discharge 

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们通常使用 10k Ω 来实现这一点。 从 4k Ω~40k Ω 到正确的范围。 谢谢。

    Aurora