This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:应用问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3697, LM3532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563519/lm3697-application-question

器件型号:LM3697
主题: LM3532 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

LM3697 只有两个控制组、因此三个通道中的两个通道共享同一个控制组是正确的。 三个通道可以单独控制吗?

谢谢!

此致、

Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    由于只有控制组、如果要控制全部 3 个 LED 灯串、则两个 LED 灯串必须共享一个灯组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复、  

    我们需要控制所有 3 个 LED 灯串

    请推荐解决方案。

    谢谢!!

    此致、

    Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查 LM3532 是否正常?