This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:申请模型仿真(PSPICE 模型和放大器;SIMLIPS 模型)

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923653, TPS923654, TPS923655, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562388/tps923654-request-a-model-simulation-pspice-model-simlips-model

器件型号:TPS923654
主题中讨论的其他器件:TPS923653TPS923655、LM3409

工具/软件:

申请 此器件 ( TPS92365x 系列 (TPS923653/TPS923654/ TPS923655) 的 PSpice 或 Simlips 模型?  此外、您是否有任何适用于该组件的计算工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    请发送电子邮件给我 (lucia-gao@ti.com)、我可以与您分享。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    您是否有规格与 LM3409 相似但采用升压转换器配置的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    什么是 VIN 范围、VLED 灯串正向电压范围、LED 电流? 以及哪种调光方法和调光比?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VIN 范围为 3.3V - 12V、范围 Vf 为 12V - 15V、最大 LED 电流= 2A、对于调光方法为 PWM 和模拟、以及  1000:1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    感谢您的反馈!

    在这种情况下、您需要一个降压/升压拓扑来实现 3.3-12Vin -> 12-15Vf。 我建议您可以使用两级:升压转换器 CV(升压至~20V)+降压 LED 驱动器 (TPS92205x)。 但我很好奇、为什么 VIN 会在 3.3V 至 12V 之间变化? VIN 来自哪里?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚