This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:应用问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564189/lp5018-application-question

器件型号:LP5018


工具/软件:

您好的团队、

客户目前使用的是 LP0518 LED 驱动器。

他们报告了某些颜色刻度上混色不均匀。 您能推荐一个解决方案吗?

是否应该使用限流电阻器来调节 LED 亮度?

还是可以在软件中使用偏移函数?

谢谢!

Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    谁是客户?

    是否禁用 PWMEN 位以在 Log_Scale_寄存器值和实际输出之间实现线性映射?

    建议通过 OU Tx_Color 或 LED Dx_Brightness 寄存器值来调整 LED 亮度。

    如果需要、我们可以设置与客户的呼叫。 (felix-wang@ti.com)。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您的答复。

    我们的客户是  Senao Networks。

    谢谢!

    Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    感谢您的信息。

    如果客户仍有问题、我们可以致电。

    此致、

    Felix