This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:用于输出电压控制的升压转换器

Guru**** 2581955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564168/tps55340-boost-converter-for-output-voltage-control

器件型号:TPS55340


工具/软件:

尊敬的团队:

我想问您有关使用 ADI 的电流 DAC 进行输出电压控制的升压转换器的信息。 请检查一下、并告诉我您的建议。

输入电压范围:12~32V、 输出 电压 Range는 26~34V、阶跃 50mV、最大负载电流:1A~2A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您只需要降压/升压转换器还是升压转换器?

    考虑 34V/2A 负载、最大输入电流 约为 34V*2A/12V/0.95= 6A。 对吗?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Feng、

    您只需要降压/升压转换器还是升压转换器?

    如果只有升压转换器没有解决方案、则降压/升压转换器正常。

    考虑 34V/2A 负载、最大输入电流 约为 34V*2A/12V/0.95= 6A。 对吗?

    请考虑 34V/1A 负载。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    升压转换器的 成本更低。 考虑  34V/1A 负载、您可以从 TPS55340 开始。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Feng、

    输出电压必须由 50mV 阶跃控制。 TPS55340 是否可行?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    它由该配置中的 IDAC 确定。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢您的反馈。 让我与客户检查此设备、并询问您是否有其他问题。

    此致、