This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:TPS27SA08CPWPR-压降

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556849/tps27sa08-tps27sa08cpwpr--voltage-drop

器件型号:TPS27SA08


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用此 IC 进行电压开关(随附原理图)。

  • 设置: VCC_28V 提供给 VBB 引脚、而当使能引脚驱动为高电平时、VOUT 引脚将达到 28V。

  • 观察结果:

    1. 上电时、VOUT 电压保持在 0V。

    2. 当 ENABLE 引脚被驱动为高电平时、VOUT 突然上升到 28V。

    3. 但是、输出在 28V 时不会保持稳定。 几秒钟后、即使 ENABLE 引脚保持高电平、VOUT 也会逐渐下降。

此致、
Vinay
e2e.ti.com/.../dispay-power.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinay、  

    第 1 点和第 2 点是预期的。  

    对于点 3、预期的负载电流是多少? VOUT 是否降至 0V 或其他电平? 是否报告了故障?

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们正在探测连接器上的电压、而不将其连接到负载。 输出电压逐渐降至 0V、完全放电大约需要 5 分钟。 在这种情况下、我们如何检查故障指示?

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinay、  

    我假设这是器件处于开路负载状态的副产品。 是否可以施加负载并再次测试该负载?  在第 9.3.2.1.2 节中、数据表提供了开路负载建议、用于检测 SNS 引脚上的此行为。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    具有不同接地基准的使能信号是否会影响 IC 的功能?

    ...

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    附加了上述查询的图像参考。

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinay、  

    预计这不会导致 HSS 出现问题。 它是否已经过负载测试?

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们连接了负载、但加热器没有加热。 在探测过程中、我们观察到当输出以直流接地为基准时、电压看起来是启用的。 在进一步调试时、我们将所有输出电容器连接到公共直流接地。 因此、初始上电时输出电压保持为 0V。 启用 IC 后、我们在输出端获得了 3.3V 电压、而不是所需的 28V 电压。

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinay、  

    似乎器件已损坏、这是通过使用另一个器件的 ABA 测试以确认应用。 此外、您是否有任何波形可同时查看负载电流、输入电压、输出电压和使能功能?

    BR、  

    Alan