This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3477:LM3477 输出电流限制和不稳定性问题

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559686/lm3477-lm3477-output-current-limitation-and-instability-issue

部件号:LM3477


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们的 LM3477 降压转换器设计存在不稳定问题、请您给予指导。

申请详细信息:

  • 输入电压范围:23V–29V
  • 输出电压:14.9 V
  • 输出电流(目标):3.5A
  • 开关频率:~500kHz
  • 电感器:10 µH

观察到的行为:

  • 一方 Rsn = 12mΩ 、输出电流被限制为~μ A 300mA、这意外为低电平。
  • 一方 Rsn = 4mΩ 、输出电流增加至~2.5A、但随后周期性地下降至接近零并恢复、以周期重复。
  • 输出电流也会随输出电压的变化而变化、并且我们无法实现稳定的电流调节。
  • 我们随附了检测电阻电压捕获结果以及原理图和 PCB 布局以供您查阅。

我们的分析:

  • 3.5A 负载的预期峰值电感器电流为~4.2–4.3A。根据电流检测阈值(典型值为~100mV)、我们计算出 Rsn ~20–25mΩ 将更合适。
  • 我们怀疑不稳定和振荡行为可能与以下情况有关:
    1. 电流检测噪声/尖峰 在 ISEN 引脚上。
    2. 斜率补偿不足 占空比高于 50%。
    3. 饱和 峰值下达到峰值。
    4. 环路补偿调优 简化为 COMP。
    5. PCB 布局耦合 接地平面上。
    6. 输入电源折返或压降 导通电阻。

问题:

  1. 什么可能是最可能的原因 输出不稳定性(电流定期下降和恢复) 我们在观察什么?
  2. 请确认推荐的器件 RC 滤波器范围 电容以避免误触发?
  3. 什么是 典型电流检测阈值 我们在确定~3.5A 负载的 Rsn 大小时应该使用?
  4. 还有其他问题吗 布局或补偿指南 您建议在这些条件下使用 LM3477 实现稳定运行?

感谢您访问 support.e2e.ti.com/.../WG_5F00_MainBoard_5F00_V2.1_5F00_Battery-Charge.pdf