This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48111Q1EVM:TPS48111 电流检测功能的精度

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564439/tps48111q1evm-accuracy-of-current-sensing-feature-of-tps48111

器件型号:TPS48111Q1EVM


工具/软件:

您好、

在数据表中、提到栅极驱动器在 V_SNS 为 2mV 时的电流检测精度为+/–2%。 精度是否会随不同的负载和其他条件而变化? 如果并非所有 V_SNS 值的精度都是恒定的、您能提供一个图表、展示电流检测的精度在不同条件下的变化情况。

此致、

Michelle Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle:  

    可以使用公式 12 来计算 VIMON 的精度。 影响该值的因素是负载和失调电压。  

    从公式可以看出、VSNS 越低、精度就越差。 在更高的 I_load 下、它将优于 2%。  

    下图演示了 Vimon 输出和 VSNS 之间的线性度

    谢谢、  

    Sarah