This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:TLV759P、TLV759P 的使能电压是否可高于输入电压?

Guru**** 2611445 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564325/tlv759p-tlv759p-can-the-enable-voltage-of-the-tlv759p-be-higher-than-the-input-voltage

器件型号:TLV759P


工具/软件:

你(们)好

TLV759P 的使能电压(引脚 4)是否可以高于输入电压(引脚 6)?

我设计的电路具有+2.2V 的输入电压和+3.3V 的使能电压。(MCU GPIO_+3.3V 控制)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junsoo、

    是、使能电压可以高于输入电压。 器件将按预期运行。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!