This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:澄清了 VBUS 上具有 18V 太阳能电池板输入的 1S2P 电池包的预期 SYS 输出电压

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564681/bq25798-clarification-on-expected-sys-output-voltage-for-1s2p-battery-pack-with-18v-solar-panel-input-on-vbus

器件型号:BQ25798


工具/软件:

您好、

我计划在 1S 模式下使用 BQ52798、因此 VSYSMIN 默认设置为 3.5V。

我计划从外部从 SYS 输出将这个电压升至 5V、因此我可以使用 LDO 为电路的其余部分将其转换为 3.3V、但详细了解此 IC 的数据表后、它显示 SYS 电压范围(转换器不开关)可高达 23V…… 因此、我似乎需要一个降压/升压转换器、它可以将 3.5V 的 MINSYS 或 26V 的最大 SYS 电压转换至 5V 输出、但这些都更难拉出、我不确定是否会使其过于复杂...

更多背景信息、我计划将 BQ25798 与 5V USB 适配器 (VIN1) 和 18V 太阳能电池板 (VIN2) 配合使用、后者将为我的负载和 1S2P 磷酸铁锂电池包(截止充电电压约为 3.65V)供电。 由于它将在 99%的时间内室外、因此我们可以假设它将在 VBUS 上具有 18V 电池板、或在 VBUS 上不具有任何电池板、并且电池包始终处于连接状态(不使用运输 FET)。

在第 9.3.6 节的数据表中、它指定“在 BAT 上连接电池且在 VBUS 上输入电源时、充电器可以提供 至少是 SYS 处的 MINSYS 电压 和 BAT 处电池的充电电流。“   但我需要确定 SYS 电压会有电压  不会  超过了我设置的 3.5V MINSYS、因为我更倾向于使用最大输入电压为 5.5V 的升压 IC……

例如、我连接了太阳能电池板、在 VBUS 上输出 18V 并为 1S2P 电池组充电、那么我的 SYS 电压是否大约为 18V? 因为这可以满足“至少在 SYS 上的 MINSYS 电压“的要求、或者它是否更接近我的 MINSYS? 我的外部升压 IC 的最大电压是否始终低于 5.5V?

谢谢、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    当电池放电时、V (SYS) 被调节为 MINSYS 电压、然后跟随电池电压上升至 VREG (4.2V) 加上几百毫伏。  因此、是的、V (SYS) 将始终低于 5.5V。

    此致、

    Jeff