This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:需要设计 4 节至 12 节串联锂聚合物或锂离子充电器

Guru**** 2612725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562848/uc3845-need-to-design-4s-to-12s-lipo-or-li-ion-charger

部件号:UC3845
主题中讨论的其他器件:BQ25756BQ25756EVM

工具/软件:

我想设计适用于 4 节至 6 节串联电池的充电器、

请帮助您如何从交流/直流转换器开始转换为 BMS?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anmol:

    我在 TI.com 上找到了适用于工业电池充电器的终端设备参考设计 (EERD): 电池充电器设计资源|德州仪器 TI.com。  

    希望这有所帮助。

    如果您有任何具体问题、敬请告知。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh Aravind:

    感谢您的答复。

    我需要设计输出电流高达 30A 的 4s 至 12s 充电器。
    您能否提供一些特定器件以及一些参考原理图以及一些仿真结果?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anmol、

    感谢您对此延迟的耐心等待。 您的系统的输入电压是多少?

    我建议将 BQ25756 用于系统的电池充电器部分。 BQ25756 是一款专用于电池充电器的直流/直流转换器。 它的最大输入电压为 70V。 我认为它应该适用于您的系统。

    不过、BQ25756 的最大电池充电电流为 20A。 我建议使用 2 个 BQ25756 电路、以 15A 并联充电、以获得 30A 电流。

    BQ25756EVM 应用作参考原理图。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway