This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:与 USB2Any 接口兼容 — 用于 BQ21088EVM 评估板

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21088, EV2400, USB2ANY, BQSTUDIO, BQ25188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556730/ev2400-compatibility-with-usb2any-interface---for-use-with-the-bq21088evm-evaluation-board

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ21088USB2ANYBQSTUDIO、BQ25188

工具/软件:

您好:

TI EV2400 接口是否与 BQ21088 EVM 板兼容、 且具有正确的引脚映射?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的。 将 BQ21088 EVM 上 USB2ANY 连接器的 SDA、SCL 和 GND 引脚连接到 EV2400 连接器上的相应引脚。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Alec。

    仅这 3 个引脚?

    我想 BQ21088 EVM 需要 通过 J14 USB 端口提供外部电源才能运行?

    IT Cloud Agent 与 EV2400 和记录的连接兼容?  两个到测试机的连接: 一个用于 EV2400、另一个用于 J14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这 3 个引脚是 BQ21088 EVM 和 EV2400 之间唯一需要的连接。 您是正确的、需要为 EVM 供电以进行 I2C 通信。 请注意、EV2400 只能与 bqStudio 一起使用、而不能与 TI Charger GUI 一起使用。

    以下是 BQ25188 的.bqz 文件(与 BQ21088 兼容)、您可以放入 bqStudio “config"文件夹“文件夹中。

    e2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq25188.bqz

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Alec。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很高兴我能提供帮助。 请随时与我们联系。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。

    我想确认 USB2Any J6 连接器的引脚排列。  请参阅随附的图像。

    引脚 6 - GND\GND VSS

    引脚 9 - SCL

    引脚 10 - SDA

    当我使用 BQ25188 BQZ-FILE 通过 BQ Studio 进行连接  时、读取寄存器时会显示器件 ACK 错误。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    早上好。 是的、该引脚排列正确。

    当器件否定确认时、是由 BAT 供电还是由 IN 供电?

    我建议在计算机上打开 bqStudio 之前为器件供电、因为先打开 bqStudio 有时会导致问题。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 USB J14 为笔记本电脑供电和连接。  是否还需要 J2、J3、J4 或 J11?

    我必须将更多时间花在数据表和手册上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是、必须为器件供电才能进行 I2C 通信。 我建议对 BAT 引脚 (J3 或 J4) 施加 4V 电压、对 IN 引脚 (J14 或 J2) 施加 5V 电压、或同时对两者施加 5V 电压。 从笔记本电脑供电时、EV2400 可提供 I2C 上拉电阻。

    请注意、J14 仅用于为 BQ21088 供电、因此必须通过 USB 将 EV2400 连接到笔记本电脑。

    如果您对 BQ21088 有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的手持设备。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我很高兴我能提供帮助! 请随时与我们联系。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确认、J14 仅用于电源、无通信。  笔记本电脑和 EVM 板之间的通信是通过 USB2Any 端口进行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、是这样。 EV2400 和 USB2ANY 提供了一个接口、用于  从运行 bqStudio 或 TI Charger GUI 的计算机通过 I2C 与充电器 IC 进行通信。 J14 连接到 BQ21088 的 IN 引脚 、仅提供电源。 J14 和 J2 都连接到 IN 引脚、因此任何一个都可用于供电。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一天、Alec:

    我仍在 BQ Studio 应用程序中收到“器件 ACK 错误“。  要确认我的配置、

    1.) 使用 BQ25188 BQZ 配置文件来支持 BQ21088 EVM。

    2.) +4 伏直流电压连接到 J3。  在 TP8 处确认。

    3.)  +5 伏直流电压连接到 J14。  在 TP5 处确认。

    4.) 使用 EV2400 器件连接到 USB2Any 端口:VSS (接地)连接到引脚 6、SCL 连接到引脚 9、SDA 连接到引脚 10。

    5.)  BQ21088 EVM 在启动 BQ Studio 之前通电。

    在 BQ Studio 中、目标地址是自动检测的、还是必须手动设置?

     连接 EV2400 时是否可以在 Windows 器件管理器中看到?

    我为长名单道歉。  我试图捕捉我所了解的信息、努力发现我遗漏的信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您分享这些详细信息。 一切看起来都正确。

    bqStudio 中的默认 I2C 地址已与 BQ21088 的地址 (7 位地址:0x6A) 相匹配。 我在 BQ25188 EVM 上确认该器件使用此设置获得确认。

    您能否仔细检查 I2C 引脚在 EVM 和 EV2400 之间是否接触良好? EV2400 上的三个 LED 是否亮起? 您在点击“Read Registers“后是否看到“Device NACK“?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Alec。  谢谢你。

    我检查了星期五上的接线、但我将拿起一个万用表并仔细检查它和布线的连续性。

    更多一些...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我通过 EVM 上的测试点仔细检查线束和电源、 在点击“Read Registers“后仍会出现“Device ACK Error“。

    在仅使用电源进行通信之前、电路板上是否应该有亮起的 LED?

    我没有
    更改默认 跳线位置。  我将使用手册进行检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您能否确认是否在 bqStudio 中使用 Charger_1_00-bq25188.bqz?

    EV2400 的固件可能需要更新。 最新版本的固件是 v0.32。 固件更新程序可在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/EV2400

      如果连接了跳线 J7 并且充电器由 IN 或 BAT 供电、则 LED 将亮起。

    请告诉我更新固件是否能解决问题。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。

    是的、这是我使用的正确配置文件。  在启动软件之前使 EVM 板通电。

    我相信我已将固件更新为版本 0.32、但我会确认并回复。

    谢谢您、Alec。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    J7 的跳线熄灭、因此 LED 熄灭。  J7 现在已跳接、LED 亮起。

    EV2400 固件已重新刷新至版本 0.32。

    J1 的跳线关闭。   J10 的跳线开启。  请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的跟进。

    您使用的是 Windows 10 还是 11? 将 EV2400 插入笔记本电脑后、Windows 是否会发出声音?

    是否可以 在插入 EV2400 之前尝试打开设备管理器、然后在插入 EV2400 后查看设备管理器是否刷新? EV2400 应出现在“Human Interface Devices“下、显示为“USB Input Device“。

    笔记本电脑上是否有其他 USB 端口可以尝试将 EV2400 插入? 您是否可以尝试使用另一台计算机?

    如果 EV2400 显示在设备管理器中、但仍然存在“Device ACK Error“问题、则笔记本电脑上可能存在导致冲突的后台软件。

    请告诉我您是否可以在设备管理器中检测到 EV2400。  

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一天、Alec:

    我可以问您的工作地点吗?  我在加拿大安大略省基奇纳。

    我之前曾尝试在设备管理器中找到 EV2400、但有许多通用名称。  我不记得我插入 EV2400 时设备管理器的布局会发生变化。  我会注意到这一点。

    可能有一些软件会阻止 Windows 11 识别 EV2400。  在我们各个系统的安全和监控方面、背景有很大变化。  我不会这样做。

    更多信息...  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的更新。 我在德克萨斯州达拉斯。

    感谢您耐心等待我们完成这项工作。

    听起来 Windows 没有检测到 EV2400。 插入后、设备管理器应明显刷新(它将发出声音,熄灭几秒钟,然后显示刷新的设备列表)。 EV2400 具有一个使用 USB 人机接口器件 (HID) 类(USB 标准)的 MSP430 微控制器、因此、如果它没有显示在“Human Interface Devices“下、则 Windows 出于某种原因无法检测到它。

    如果您有更新、请告知我、我们将继续。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Alec:

    全部设置...  与 EVM 板的通信现已正常工作。

    在器件管理器打开后、插入 EV2400。  “Device Manager“窗口已刷新、我看到了 I2C HID 器件(请参阅下图中的绿色矩形)。  但是、当我拔下 EVM 时、此条目不会消失。  这很重要吗?  显然不是。

    我确实禁用了这个器件、然后重新启用这个器件。  我认为这项行动纠正了通讯问题、但并不是很清楚。

    对于一个年轻的毕业生(劳伦斯科技大学),你是勤奋和敬业。  感谢您的耐心、Alec。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我真的很感激这些善良的话语! 很高兴我能提供帮助、它现在正在运行。

    是的、我来自密歇根、离安大略不远!

    如果您有任何问题、请随时与我们联系。

    此致、

    Alec