This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB16-Q1:输入电容选择

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561513/tps2hb16-q1-input-capacitance-selection

器件型号:TPS2HB16-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

根据数据表、有建议选择输入电容值。 虽然我们对计算该值的原因或方法非常好奇。 您能和我们分享一些有关如何计算输入电容值的方法或经验、或者我们应该考虑哪些项目? 计算公式最好。

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    期待您的见解。

    此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您是指 GND 短路的大容量输入电容、ISO 脉冲 2A 3 级的 1uF 输入电容、还是典型应用部分中的建议 CVBB?

    谢谢、

    Patrick