This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:迁移至 TI 全新的 USB-C PD 芯片

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS26750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561319/tps65982-migrate-to-ti-new-usb-c-pd-chips

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS26750TPS25751

工具/软件:

尊敬的团队:

我们有一个使用的 USB-C 集线器 TPS65982 为上游笔记本电脑充电并提供 4 个下行端口。 在此设计中、TPS65982 用作电源并提供 5V/12V/15V/20V 通过其 GPIO 引脚切换降压转换器的反馈电阻器来实现的。 它还通过 GPIO 控制 USB SuperSpeed 多路复用器。 这些 GPIO 功能可以使用自定义工具进行配置。

您能否推荐 TI 器件、如 TPS26750 比较结果呢? 根据我所见、基于网络的自定义工具不提供配置 GPIO 引脚的选项、也无法下载 Windows 离线版本。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该集线器是否要求符合 USBPD 标准? 这里有多少个 Type-C 端口、这里使用了什么直流/直流转换器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    不需要、它不需要符合 USB PD 标准。 我们只将其用于上游 USB-C 端口、而其他 4 个 DFP 端口为 USB-A 我们使用 Analog Devices LTC3854 等标准降压转换器。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在寻找的 UFP 端口在功率和数据方面的功能是什么? 是否在寻找 DisplayPort 或其他交替模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而不仅仅是 USB 数据、也不是需要 DisplayPort 或交替模式。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    USB 数据最高可达 USB3.2 Gen2x2 速度?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    USB 3.2 Gen2x1 就足够了。 虽然最好配备 USB 3.2 Gen2x2、但这并不重要。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我把它分配给我们的电路板市场营销、为您寻找合适的器件

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    TPS26750 是适用于 EPR 应用的 DRP PD 控制器、建议用于标准功率范围 的器件为 TPS25751。 目前、TPS25751 GUI 不适合仅供电应用。 但是、我们正在努力在未来的版本中启用仅源代码功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    请提供 TPS26750 和 TPS25751 的参考设计。 谢谢!

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    请访问随附的 TI.com 链接、查看这两者的参考设计。

    TPS26750: https://www.ti.com/tool/PMP41115

    TPS25751: https://www.ti.com/tool/PMP41083、 https://www.ti.com/tool/PMP41062


    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios