This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:O/P 电压问题

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564465/tpsm63606-o-p-voltage-issue

器件型号:TPSM63606


工具/软件:

您好、

我已经 使用 TPSM63606 IC 设计了一个直流/直流稳压器电路。

输入电压为 15VDC、O/P 电压的 额定值为 12V@6A。  在进行测试时、得到的 O/P 电压与 I/P 电压相同。 无论输入什么内容 、我都要输出相同的内容。

我连接了基准电路、请检查并提供解决此问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahadevan:

    您能否 填写快速入门计算器工具、以便我们进行适当的审核? 在该器件的产品页面上找到。

    谢谢、

    Dino