This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:SoC 突然跳变

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, EV2400, BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541957/bq27421-g1-sudden-jump-in-soc

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400、GPCCHEM、

工具/软件:

您好、

我们使用的是 bq27421 电量监测计、主机微控制器负责配置设计容量、设计能量、终止电压和收尾速率。 完成这些设置后、我们发出 exit_resim。 我们大约每 30 秒报告一次电池的百分比。 SoC 从 15%逐渐增加到 98%、但随后突然下降到 79%、此后逐渐回升至 86%并在那里进行维护。  

我们试图理解这一突然从 98%跌至 79%背后的原因。 这种行为是由于 Impedance Track 算法调整导致的、还是由于我们这边的配置错误导致的?

此外、如果器件(包含电量监测计)关闭正确、只需确认、必须再次配置参数(设计容量,设计能量等)?

任何见解都将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raquel、

    是否可以发送此行为发生的日志文件? 您还可以从电量计发送 gg 文件吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    当然、这里是我们报告电池电量百分比的日志。 关于 gg 文件、请告诉我如何提取该文件? 此外、为了澄清一下、我不使用 bq 评估软件、电量监测计已嵌入在器件中。

    谢谢您、

    Raquel。

    e2e.ti.com/.../battery_5F00_soc_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raquel、

    CAN 蓄电池电压、电流、温度、完全充电容量、剩余容量、 和 SOC 显示在日志文件中。 在测试期间跟踪这些参数对于调试问题至关重要。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    好的、我将创建一个包含所有这些参数的日志文件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raquel、

    感谢您的更新、团队将在可能的情况下进行跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    这是包含参数的日志。 SOC 从 99%降至 79%。   e2e.ti.com/.../gas_5F00_gauge.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想知道您是否有关于 SOC 跳变行为的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想知道这个问题是否有更新、或者是否有其他方法可以直接联系 TI 团队。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raquel、

    是否可以将电路板连接到 EV2400 并将充电状态 (SOC) 从 99%降至 79%、并在 BQStudio 中将其记录为.log 文件、这样便可以查看电量计中的所有可能参数。 很可能存在设置问题、如果随附了电池数据表和.gg 文件、则 可以查看设置并提供建议。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。 目前、我们无法使用 EV2400 电路板。 我知道这是调试该行为的最佳方法、但我想检查是否有替代方法可以检查它是否是设置问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raquel、  

    您可以用蓝线缆接入 I2C 总线、GND、并将这些线路输入 EV2400、以便从电量计本身读取数据、然后记录事件。 同时、我可以根据您的电池数据表所述、对.gg 文件提供一些基本建议。 对于您的设置、还有一些基本的健全性问题、您是否使用 GPCCHEM 工具来找到最适合的预编程 chemID、如果是、您可以附加报告? 您是否可以运行校准循环?  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、
    我们不编程化学 ID 该模型为 bq27421、在数据表中表明、与某些其他 Impedance Track 电量监测计不同、bq27421-G1 无法使用特定资源进行编程
    电池化学曲线。

    我们使用命令(通过 I2C 发送)来设置设计容量、设计能量、终止电压和收尾速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raquel、

    当您使用 GPCCHEM 工具时、它应该能够告诉您该产品的三种可能 chemID 配置中哪一种 chemID 最适合您的电池。 我也知道您使用 I2C 命令来设置电量计、但我们能否通过.gg 文件以及电池数据表看到这些配置。

    GPCCHEM 工具:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不使用 bqstudio、不过、我能够通过命令验证是否具有 chem id G1D。

    我附上了用于配置电量监测计的参数(我们没有.gg 文件)以及有关电池的信息。

    e2e.ti.com/.../Battery-datasheet.date2e.ti.com/.../Gas-gauge-configuration-parameters.dat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raquel、

    我们可以通过私信离线进行此讨论、以共享数据表的.pdf 文件和完整的数据存储器值列表。 您还能展示 gpcchem 报告、该报告引导您的团队选择 G1D chemID 版本、以验证预编程测量仪是否是适合您的电池的正确选择。

    谢谢您、
    Alan