This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:正在为 USB 集线器设计寻找具有 CC 逻辑控制的 PD 控制器

Guru**** 2586365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563365/tps25750-looking-for-pd-controller-with-cc-logic-control-for-usb-hub-design

器件型号:TPS25750


工具/软件:

我正在设计一个 USB 集线器、其输入端口为 Type C 3.1 和 PD 3.0、还具有一个输出端口 Type C、用于为外部设备充电。 所以我正在寻找一个 PD 控制器,它可以用作供电方和受电方,也可以执行 CC 逻辑控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supriya:

    我对您的设计有一些疑问:

    • 您需要的输入/输出功率范围是多少?
    • 是否需要 DisplayPort 或任何其他交替模式?
    • 这是单端口还是双端口应用?

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入将是 5V 从 VBUS(Type C 端口)与 PD 3.0 和输出端口是 USB Type A, USB Type C 与 PD 3.0 为外部设备充电, HDMI ,以太网和 SD 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    对于双角色端口(供电方和受电方)、我们建议使用 25751、这是一款支持 Type C 和 PD 3.1 的单端口 PD 控制器。 您的设计是否需要显示端口功能?

    谢谢、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、由于我使用 HDMI 端口作为输出端口之一、因此包含了显示端口功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了澄清一下、您是否需要 USB-C 端口上的交替模式?

    谢谢、

    Adrian Sacalxot-Berrios