This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:PMP8740:CC/CV 控制器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563941/ucc28951-pmp8740-cc-cv-controllers

器件型号:UCC28951


工具/软件:

你(们)好

我将使用 UCC28951PWR 来控制我的 PSFB;但是、我的仿真存在问题。 我使用 PSIM 来验证我的功率级、并且它工作正常。 CC 和 CV 控制器都在工作;但是、在实现 OR-ing 时、我遇到了控制器问题。 在 1A 或 2A 等轻负载下、Vout 从 30V 跳到 50V–60V。这仅在轻负载情况下发生、而不是在重负载下以及当我使用二极管或环形电路时发生。 如果我仅使用 CV、则控制器工作正常

此外、我注意到、通过将二极管正向电压从 0.45V 降至 0.15V 可以解决这个问题。您知道为什么会发生这种情况吗? 我基本上是遵循这种方法。




我可能会在仿真中进一步降低二极管电压、但我担心如果我以这种方式实施、我可能会在原型中观察到相同的行为。

PS: 我没有使用 UCC28951 PSPICE 模型。 我仅使用理想的运算放大器、比较器、触发器和门来仿真 PSFB 控制级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    当设计进入轻负载时、如果 Vout 过冲、U1A 电压放大器应占主导地位;如果输出端存在过冲、则应降低占空比。  看起来您的仿真中没有发生这种情况。

    有趣的是、当您降低肖特基二极管电压时、该设计工作正常。  我认为、您的运算放大器 U1a 没有拉低到足以在轻负载下要求较低的占空比。  我会检查该电路、以了解为什么放大器没有拉低到足够低、从而在需要时需要较低的占空比。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管为 0.15V 且 Rload = 100 Ω 时的仿真。 VOUT 为 30V

    Diode = 0.45V An Rload = 100 Ω

    运算放大器配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在 COMP 和 CS 之间的比较器之后放置一个分压器、它就像 TPS7H500x-SP 一样帮助我完成设计。 我不确定 UCC28951 内部是否有分压器。 问题在于、当 Vcomp = 0V 时、二极管会产生 0.45V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您似乎正在努力解决这个问题。  感谢您告诉我。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     UCC28951 是否 有内部分压器? 我在方框图中没有看到任何分压器。 因为如果没有、它如何知道 COMP = 0? 二极管将在 Vcomp 电压中产生失调电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    COMP 引脚上没有 diff。  您是对的。

     

    CS 引脚具有 800mV 电平转换。  当 COMP 低于 0.8V 时、占空比为零。   我想您的模型使用了 150mV。  我会将其更改为 800mV、看看是否得到改进。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 是的、它可以解决问题。 谢谢!!