This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:如果 PIN6 悬空

Guru**** 2611345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564464/ucc21520-if-pin6-is-floating

器件型号:UCC21520


工具/软件:

如果 PIN6 (DT) 悬空、是否会发生任何意外情况? 例如、死区时间是随机的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    在器件数据表中、提到我们不 建议将 DT 引脚悬空。 是的、这样做会产生意想不到的行为。 如果不需要死区时间功能、可将 DT 引脚连接到 VCCI 以禁用该功能。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    您能提供更详细的 DT 控制功能块吗? 这样我就可以分析潜在的错误。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我无法提供有关 DT 控制电路内部的更多详细信息。 如果 DT 引脚悬空、器件将置为一个死区时间值、该值可能不可预测并随温度变化。

    同样、我们不建议将 DT 引脚悬空、否则可能会导致异常行为。 如果不需要 DT 功能、我们建议将该引脚连接到 VCC。

    此致、

    Will