This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关断命令响应时间

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563448/bq4050-shutdown-command-response-time

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

BQ40Z50 是否有响应命令的估计时间?

因为有时客户会发送三次 SHUTDOWN 命令、然后 BQ40Z50 可以在 UNSEALED 模式下进入 SHUTDOWN 模式。

我认为这可能是因为第一个和第二个命令之间的时间间隔太短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helle Fabio、

    电量监测计固件上存在一些开销、如果客户尝试执行背对背事务、而不让电量监测计完成先前的 I2C 操作而电量监测计不会按时完成、则可能会出现这种情况。 通常、客户不会与电量计进行背对背(每次事务<250ms)通信、因为 SoC 不会每秒更新一次。

    -米格尔