This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-Q1:UCC2803-Q1 限流功能

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563628/ucc2803-q1-ucc2803-q1-current-limiting-function

器件型号:UCC2803-Q1
主题中讨论的其他部件:Mando

工具/软件:

您好? 我叫 Hl Mando 研究员 Chuljin Kim

在第 9.3.11 节(电流限制)的 UCC280X-Q1 文档中

随附的数据、如上高亮显示。

这是检测到过流比较器 1.5V 后输出 PWM 关断的时间吗?

(70ns)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuljin Kim:

    是的、您回答正确。 比较器的传播延迟为 70ns。

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh