This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:OVP 问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564261/ucc28600-ovp-issue

器件型号:UCC28600


工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 UCC28600 时存在 OVP 问题。 您能否帮助详细解释内部斜率和±0.1V 函数?

  1. 如何实现斜坡感应? 内部电路是什么?
  2. 此 0.1V 表示 0.1V/us 或 0.1V/ms?
  3. OVP 是否可以直接连接到 GND?

提前感谢!

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    1. OVP 引脚上的斜率检测实际上用于零电流检测。  它决定变压器退磁后变压器中的零电流。  斜率用于预测谐振环的谷值。  它是专有的、因此无法共享内部电路。
    2. 这基于谐振环、会因变压器磁化电感而异。
    3. OVP 无法接地。
    4. 由于辅助绕组噪声、很可能发生错误的 OVP 跳变。 这通常可以通过在输出整流器上添加缓冲并使用 RCD 钳位来校正。  下面的 linki 将为您提供一份应用手册、其中展示了如何设置缓冲器和 RCD 钳位来消除 OVP 误跳变。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    此致、