This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17585F5:在组件体上排屑

Guru**** 2666325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563479/csd17585f5-chip-out-on-component-body

部件号:CSD17585F5


工具/软件:

我们看到 组件主体上有各种各样的芯片输出(SMT 后处理)、如果存在可接受性要求、我们希望了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您关注 TI FET。 背面(标识侧)排屑深度不应超过芯片厚度的 25%以及芯片长度或宽度的 50%。 下表和图中显示了前侧切屑规则。 前侧缺口的最大问题是芯片是否延伸到裸片的有效区域。 其中 2 张图片中显示的小缺口是可以接受的、并且在卷带包装之前将通过 TI 的光学检查。 第 3 张图片是不可接受的、也不会通过 TI 的光学检查。 我在下面提供了有关 TI 芯片级 FET 的一些有用链接。 它们本质上是具有可焊接焊盘或 BGA 互连的硅片。 在处理和组装到 PCB 上时需要小心。 如果您有任何问题、敬请告知。

    FemtoFET SMT 指南: https://www.ti.com/lit/ug/slra003d/slra003d.pdf

    解决芯片级功率 MOSFET 的组装问题: https://www.ti.com/lit/an/slvafh0/slvafh0.pdf

    WCSP 处理指南: https://www.ti.com/lit/ml/sszqnf6/sszqnf6.pdf

    WCSP/DSBGA 应用报告: https://www.ti.com/lit/an/snva009ai/snva009ai.pdf

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你。 这帮了很大的忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    不用客气。 很高兴我能提供帮助。

    此致、

    John