This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B68-Q1:热性能信息和负载瞬态

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562614/tps7b68-q1-thermal-information-and-load-trasient

器件型号:TPS7B68-Q1


工具/软件:

1.什么是结至环境热阻 (2p2s )?

 -数据表仅列出 PCB 1s 测试板的结至环境热阻。 是否有任何有关 PCB 2p2s 条件的信息?

2.当 Iout 从 1mA 变为 500mA 时、其负载瞬态时间是多少?

 -数据表仅提供 1mA 至 200mA 条件的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“669855" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562614/tps7b68-q1-thermal-information-and-load-trasient ]数据表仅列出了 PCB 1s 测试板的结至环境热阻。 是否有任何有关 PCB 2p2s 条件的信息?

    您在哪里看到数据表列出了 PCB 1s 测试板的结至环境热阻? 这些数据来自针对 JEDEC 标准执行的测试

    [quote userid=“669855" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562614/tps7b68-q1-thermal-information-and-load-trasient 当 Iout 从 1mA 变为 500mA 时、其负载瞬态时间是多少?

    瞬态时间预计是相当的。 瞬态幅度受负载电平变化的影响。 为了进行确切的确认、我们必须在实验室中测试确切的用例。 无法在数据表中包含所有可能的瞬态负载电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    37.8°C/W 的 JEDEC 标准值指的是哪个 PCB 条件? 由于没有具体的标记、因此我期望该值基于 JESD51-3 标准、该标准使用 1 层 PCB。 我的查询是根据 JESD51-7 索取 4 层板的价值、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经向我们的散热团队询问了这个问题、一旦他们回复我、我就会告诉您。

    谢谢

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表值是指 2s2p 电路板