This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:是否可以从 150 度降低过热阈值

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562192/tps4811-q1-can-the-over-temperature-threshold-be-brought-down-from-150-degrees

器件型号:TPS4811-Q1


工具/软件:

您好、

TPS4811 的远程温度检测文档提到了一个 150 度的固定阈值、在该阈值将触发过热故障。 是否有任何设计变化、在中、我可以将温度阈值降低到较低的值(例如 100 度)。

此致、

Michelle Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    将添加一个与 bjt 串联的电阻器有助于降低阈值。 如果是、我们如何选择电阻值。

    此致、

     Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle:  

    该器件的温度检测不可配置。 它可用作器件本身的保护功能、可在 150C 以下运行。  

    谢谢、  

    Sarah