工具/软件:
您好:
我想设计一个具有 Δ 三相 480VAC/60Hz 输入和 24V/20A 输出的 500W 直流/直流转换器。 我正在考虑实施以下策略、其中使用 UCC28180 实施线对线升压 PFC、以提供 800V 直流链路电压。 升压 PFC 的所有三个输出均短接、单个 HB LLC 直流/直流转换器用于将 800V 转换为 24V。
请分享您对此的反馈。 这在技术上是否可行? 有任何缺点吗? 如何改善这些缺点?
谢谢
此致
Dhananjay

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我想设计一个具有 Δ 三相 480VAC/60Hz 输入和 24V/20A 输出的 500W 直流/直流转换器。 我正在考虑实施以下策略、其中使用 UCC28180 实施线对线升压 PFC、以提供 800V 直流链路电压。 升压 PFC 的所有三个输出均短接、单个 HB LLC 直流/直流转换器用于将 800V 转换为 24V。
请分享您对此的反馈。 这在技术上是否可行? 有任何缺点吗? 如何改善这些缺点?
谢谢
此致
Dhananjay

尊敬的 Dhananjay:
您提议的三相安排(如上所示)在技术上不可行、将不起作用。 实际上、它会损坏一个或多个元件、通常是每个二极管桥中的一个二极管、保险丝会熔断。
这种布置不起作用、因为每个 PFC 级的三个 GND 是不常见的、不能直接连接在一起。 每个 GND 都将随着输入线路的正负峰值而上升和下降、并且由于 3 条线具有 120 度的相位差、因此三个 GND 永远不会同时具有相同的电压。
有三种方法可以解决此问题:
1. 使用通常需要的“维也纳整流器“和 MCU 来控制它;
2.使用 3 个单独的 LLC 级(每个 PFC 一个),并将其隔离输出连接在一起(如有必要,可进行负载共享);
3. 在输入端使用一个 6 二极管整流桥,并将全部 3 条线路馈入其中。 这是最简单的、但 PF 将更低、THDi 将更高。 许多用户仍然发现、这种布置具有足够高的 PF 和足够低的 THDi、以满足要求。
此致、
Ulrich