Thread 中讨论的其他器件:TUSB1064
工具/软件:
我正在尝试将 EVM A 配置为引脚分配 D 以支持 DisplayPort 交替模式。
在引脚分配 C 中配置时、一切都正常工作、但在引脚分配 D 中配置时、会检测到显示器、但屏幕上不会显示任何内容(在使用 GPIO 或 I2C 多路复用器配置的 Windows 上测试)。
查看原理图、似乎一切都适用于引脚分配 D
要完成的任何其他特定配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我正在尝试将 EVM A 配置为引脚分配 D 以支持 DisplayPort 交替模式。
在引脚分配 C 中配置时、一切都正常工作、但在引脚分配 D 中配置时、会检测到显示器、但屏幕上不会显示任何内容(在使用 GPIO 或 I2C 多路复用器配置的 Windows 上测试)。
查看原理图、似乎一切都适用于引脚分配 D
要完成的任何其他特定配置?
您好、
引脚分配与根据 VESA 标准的交替模式引脚分配相关。
Assignement C 用于 4 通道 DP、Assignement D 用于 2 通道 DP 和 USB 3。 TUSB1064 与引脚分配 C、D 和 E 兼容、并且 TPS257xxQ1 GUI 的“ALT MODE“面板中提供分配支持。
设置所有选项后、将检测到显示、但不显示任何内容。 然后、我假设 AUX 通道已正确链接。 如果设置了“仅分配 C“、则显示工作正常。
我需要的是同时具有 2 个通道 DP 和 USB 3 的 Assignement D。