This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR011205:是否可以从负 12V 到正 5V 输出(使用公共接地)?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563025/dcr011205-can-negative-12v-to-positive-5v-out-with-common-gnd

部件号:DCR011205


工具/软件:

我想使用常见 GND 生成极性电压、如图所示。  

即 –12V 输入到+5V 输出。

这不是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未尝试该配置、但问题是、在输出侧、GND 是+5V 的低基准电压、但在输入侧、同一 GND 是–12V 的高基准电压。 如果输入 GND 和输出 GND 是隔离的、可能可以尝试这种情况。  

    Steve