This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854:环路补偿和电流限制

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563332/uc2854-loop-compensation-and-current-limit

部件号:UC2854


工具/软件:

在 UC2854 IC 的环路补偿中、环路补偿引脚(引脚 7)和 PKLMT 引脚(引脚 2)之间是否存在任何关系? 具体来说、电压环路补偿和电流限制之间是否存在任何关系?

另外、请解释 PKLMT 引脚中失调电压的概念。 它如何随连接到它的电容器而变化? 例如、我们在使用 100nF 电容器时观察到失调电压约为 30mV。 请提供任何显示失调电压相对于此 IC 中的不同电容值的变化的相关数据。 数据表指定了–15mV 至+15mV 的范围、但我们会看到不同的值、具体取决于所使用的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ravichandra、  

    电压环路补偿和 PKLMT 或电流限制之间没有相关性。   

    PKLMT 失调电压只是 PKLMT 比较器负输入相对于正输入的失调电压。  

    UC2854 数据表指示最大+/–10mV(非+/–15mV):

    该失调电压就是将比较器输出从低电平切换到高电平所需的 PKLMT 输入电压。
    通常、PKLMT 处的电压相对于 IC GND(引脚 1)为正、因此比较器输出为低电平、并且 PKLMT 不会复位 PWM 触发器。   
    流经 Rsense(电流检测电阻)的过大电流会将 PKLMT 拉至 GND 以下、以切换比较器并复位 PWM FF。   
    +/–10mV 的失调电压意味着 PKLMT 电压可以高达+10mV 或低至–10mV(相对于 GND)以切换输出。  
    但这些是有保证的极端限值、并且真正的失调电压通常非常接近 0mV。  

    连接到 PKLMT 的电容器 对失调电压没有影响。  施加到 PKLMT 的直流电压就证明了这一点。  

    但是、Rsense 电流具有交流纹波含量、PKLMT 电容器可以滤除该交流纹波。
    纹波叠加在 PKLMT 的直流电平上、并在超过 0V 时触发电流限制。  

    较大值会使纹波的衰减程度超过较低值、因此可能会出现不同的电容器导致不同的失调电压。  
    事实并非如此。  不同的电容会导致不同的纹波幅度、因此视在跳变点会发生变化。  

    注意:PKLMT 上的滤波电容值较大会降低信号上的交流纹波、但也会引入延时时间来触发 PKLMT。
    为了在 PKLMT 下保持合理的逐周期响应、我建议避免设计超过几百纳秒的 R-C 时间常数。

    此致、
    Ulrich