This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LEDMCUEVM-132:安装软件后、会显示版本过低、无法运行

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558129/ledmcuevm-132-after-installing-the-software-it-shows-that-the-version-is-too-low-to-run

器件型号:LEDMCUEVM-132


工具/软件:

从官方网站下载的安装软件包。安装软件后、它显示版本过低、无法运行。

应对方法

固件版本 3.0 低于最低可接受修订版本 3.3。
是否要检查所有可用更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuan、

    当您单击是并检查更新时、您是否能够升级设备固件?

    您遵循了哪些 GUI 和指南? 它应该指示您使用 LPP Updater 并将设备置于引导加载程序模式、这可能需要管理员权限。

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、以赛亚

    单击“是“并检查更新将导致错误。 错误如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    可能是您的管理员阻止了下载。 您可以尝试在另一个网络上更新吗?  

    您尝试运行哪个 EVM 和 GUI?  这应该是您在固件 3.0 上搜索更新后看到的屏幕:



    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、以赛亚

    我已更改计算机并重新安装。 我仍需要更新至版本 3.3。 由于公司的要求、计算机无法连接到外部网络。 您能否提供 3.3 版调试软件的安装包? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:  

    我将通过电子邮件与您联系、提供手动更新文件和说明。 我将暂时关闭此主题。

    此致、
    以赛亚书