This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:IC 建议

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563264/bq25616-ic-suggestion

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ25606

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在为需要充电的工程设计一款独立的锂离子电池充电器:

高达~3A 的单节锂离子电池、或

两节独立的并联电池、每个电池高达~1.5–2A、由 5V/4A USB 电源 (micro-USB) 供电。

我们需要具有 独立运行功能的充电器 IC(没有可用的 MCU)。

请建议哪种 TI 充电器 IC 更适合此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 D+/D-器件、请查看 BQ25616/BQ25606。 请注意、最大充电电流为 3A。

    对于更大的电流、请查看 BQ246xx 系列。

    此致、

    Mike Emanuel