This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48111Q1EVM:IMON 电压值。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563271/tps48111q1evm-imon-voltage-value

器件型号:TPS48111Q1EVM


工具/软件:

您好团队:

我想知道 IMON 引脚上的电压的最大值是多少、在我的情况下由微控制器监控 (3.3V)? 由于 IMON 处的电压是通过主路径的电流的指示器、在短路的情况下、将显示的最大电压是多少?

谢谢您、

Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:  

    VIMON 输出基于您设计的短路阈值。  

    例如、如果您的设计为 ISC = 100A、则 VSNS = ISC x RSNS。 然后使用公式 11 可得到最大 VIMON 值。  
    通常、您可以知晓 ADC 最大值为 3.3V 进行向后设计、然后反算 3.3V VIMON 所需的 RIMON 值。  

    此外、您可以考虑 VIMON 引脚会钳位至 6.5V、不建议对高于 5.5V 的电压进行监控。  

    请考虑查看我们的在线计算器、它有助于设计系统组件。  这适用于 TPS1211、除了工作电压外、它与 TPS4811 具有相似的特性和值。  

    https://www.ti.com/product/TPS1211-Q1#design-tools-simulation

    谢谢、  

    Sarah