This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:LMR51450

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553447/lmr51450-lmr51450

器件型号:LMR51450


工具/软件:

您好、

在我们的电路板中 、使用 LMR51450 进行 2 应用、一个是 12V 直流/直流输出、另一个是 5V 直流/直流输出、两个都是 24V 直流输入。

带负载的 12V 直流/直流电源、但无任何负载的 5V 直流/直流电源均为保留功能。 我们发现一个奇怪的事情,  5V 应用的 LMR51450 有大约 3%的故障(LMR51450 短路,24V 接地短路)  ,但  12V 应用的 LMR51450 没有问题。  

 

我的问题是、为什么 LMR51450 的连接电压为 5V 直流/直流时断开?

此致、

Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您对此故障情况是否有任何波形?

    此外、5V 降压转换器的输入引脚没有输入电容器。 输入电容器必须放置在输入滤波器之后尽可能靠近引脚。 此外、输入滤波器没有电解电容器形式的阻尼。 铁氧体磁珠在输入引脚上的阻抗以及缺少电容器可能会给器件带来问题。  

    有关输入电容器的正确放置、请参阅数据表的应用部分。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge、

    非常感谢您的快速答复。

    “您对此故障情况有任何波形吗?“

    抱歉、由于芯片直接接地短路、我们没有这样做、因此无法捕获波形。

    如果芯片需要输入电容, 我们可以使用 0 Res 来代替 铁氧体磁珠进行测试,检查电路是否更稳健,对吗?

    此致、

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:  

    另外、请发送电路板布局布线。

    如数据表建议中所述、所有降压转换器都要求输入电容接近 IC。

    此外、由于输入滤波器未进行阻尼、Vin 可能会在最大限值以上振铃、从而损坏器件。

    用 0 欧姆替换铁氧体磁珠可能无法正常工作。 这些器件的输入电容器必须尽可能靠近输入引脚放置、以帮助滤除高频噪声并稳定输入。

    对于快速测试、您可以尝试 0 欧姆替代器件、但如果电容器太远、它可能无论如何都不起作用。 此外、还必须将这些输入电容器移近一些。 即使是 0 欧姆电阻也会产生寄生电感、这也会降低 IC 输入电容的有效性、具体取决于它与器件引脚的距离。

    请注意数据表上我们建议输入电容器的接近程度:

    请注意、HF 电容器和较大的输入电容器尽可能靠近 Vin 放置。

    重新测试时、请提供以下波形:

    • VIN
    • 软件
    • 输出电压
    • VCC

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭