工具/软件:
您好:
我遇到了在生产电路板中设计的 LMZ23608 Simple Switcher 器件的问题。 目前、现场一批 50 多块电路板中只有一个故障、因此我不太担心、但我想知道可能的故障原因是什么。
器件
该器件旨在通过固定的 24V 直流输入提供 5V 稳压电源(由单独的 AC/DC PSU 提供)。 电路如下所示:

R3 和 R4 提供反馈以提供 5V 的输出电压。 R27 和 R28 提供使能信号、确保仅在 VIN > 11.6V 时才开始调节。
C1 和 C5 提供必要的输出电容、C1 是 Kemet 器件 T520Y337M010ahe015、C5 是 Kemet 器件 C1210C476K8RACTU。
所有电阻器的容差均为 1%。
从发生故障的 PCB 观察结果
- 当向 PCB 施加 24V 电压时、5V 电压轨读取~4V 输出、使用 DVM 测得。 在有负载和无负载情况下也可以观察到同样的情况。 出于测试目的、由电子负载器件提供 1A 负载。
- 测量 FB 节点(引脚 7)时、此处的电压读数为~660mV、而不是数据表中预期的 800mV。
- 保持电源连接短时间、输出电压与 FB 节点的电压一样稳定增加。
- 使用冷冻喷雾喷涂设备和周围部件完全不会影响输出行为。
我附加了三个示波器截图、展示了随时间变化的行为。 黄色迹线是 FB 节点、为更大限度地减小环路电感、直接在引脚上使用尖端和接地筒与电路板连接进行测量。 蓝色迹线是器件的输出。
图 1:输出上无负载:

图 2:输出端负载为 1A。

图 3:
输出端 1A 负载、5V 输出轨进行交流耦合、以显示纹波行为。

同一 PCB 设计上的普通器件不会表现出此行为、并且纹波电压为~50mV 峰峰值。
问题
什么可能导致观察到的行为?
LMZ23608 内部基准是否损坏?
我是否可以执行任何其他测试以进一步诊断此问题?
提前感谢您的帮助。
此致、
Simon