This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:确定 PMID 的电容器值

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562951/bq25895-determining-capacitor-values-for-pmid

器件型号:BQ25895


工具/软件:

我在数据表、论坛和原理图检查清单中看到、当 BQ25895 与 OTG 搭配使用时、需要 40 μ F 的电容值来实现 2.4A 输出、而需要 60 μ F 的电容值来实现 3.1A 输出。 数据表中未提供任何计算值、我可以清楚地看到用于确定此使用情况下的电容值。 我正在考虑使用 58uF、68uF 或 100uF 电容器来代替 60uF、因为这似乎更难达到。 我很好奇、如果我去的地方超过 60uF、它将如何影响电路?e2e.ti.com/.../6330.BQ25895_5F00_5F00_5F00_SchematicChecklist_2D00_V1p0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 图 9-14。 具有 D+/D-接口、3.1A 升压模式输出的 BQ25895。 没有公式可用。

    谢谢、

    Ning