This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:自举二极管的峰值电流

Guru**** 2615015 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563160/ucc27211a-q1-peak-current-of-the-bootstrap-diode

器件型号:UCC27211A-Q1


工具/软件:

您好:

我的客户担心自举二极管的峰值电流、并有几个与下图所示主题相关的问题。

UCC27211A-Q1:UCC27211AQDDARQ1 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

问题

1. E2E 显示“启动时、峰值电流不应损坏二极管“ 、但您认为即使在 Rboot=0 Ω、ESR=0.5m Ω 时、峰值电流可能超过 100A、也不应该损坏该二极管?

2.请告诉我为什么不指定峰值电流?  我认为所有客户都需要这些信息。  实际上、分立二极管应在其数据表中指明这一点。

此致、

川崎义和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    峰值启动电流取决于 VDD 、自举电容器大小和持续时间。  UCC27211A-Q1 将在使用尺寸合适的自举电容器的正常运行中承受不损坏的影响。 该二极管在启动时可以承受数十安的正向电流。  

    2.目前此信息仅限 NDA。 上述可能影响正向电流的多个应用变量难以定义典型的数据表规格。  

    谢谢您、

    Walter