This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:TPS2553 输入和输出电容值选择

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562778/tps2553-tps2553-input-and-output-capacitance-value-choose

器件型号:TPS2553


工具/软件:

您好、团队:

    当我们使用器件 TPS2553 时、我们遇到了一个问题、尤其是用于选择的输入和输出电容值。

    我们的原理图如下:

    

   背景:

    加电时、TPS2553 的输出为 60mA(最大值)。 正常负载为 30mA。

   问题:

    我们认为输出电容和输入电容有点大、是否可以使用较小的电容?

    我们想知道输入和输出电容的最小值应该是多少? 有没有任何文件理论可以与我们分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    基于这些电流并假设 60mA 是真正的浪涌最大值、您可以将 C15 降低到 10uF、移除 C977 并将 C976 降低到 10uF。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、分支、

         是否有任何技术文档或应用手册介绍了如何计算输入和输出电容值?您能与我分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不了解任何技术文档。

    选择电容器的原因有 2 个:

    1. 满足最大纹波要求

    2. 在负载瞬态下提供瞬时电流。  。  

    当我建议使用电容尺寸时、我使用了 60mA 作为最大瞬时负载瞬态、并且纹波电流不是问题。

    此致、

    Chuck