工具/软件:
你(们)好
关于 TPS23881 启动过程、根据应用简报如何通过 I2C 加载 TPS2388x SRAM 和奇偶校验代码:
关于重点问题、
每次启动之前、是否需要将固件写入 TPS23881 的 SRAM?
或者、是否仅在首次启动期间才需要将它写入 TPS23881 的 SRAM?
除非 TPS23881 需要固件更新、否则此步骤可以省略。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
可在以下资源中找到 TPS23881 的 SRAM 编程参数:
TPS23881 具有 SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 4 类 4 线对 8 通道 PoE 2 PSE 控制器数据表(修订版 E)
具体来说:
2. 如何通过 I2C 加载 TPS2388x SRAM 和奇偶校验代码(修订版 E)
3.如上面链接的应用手册中所述、最新版本的固件可在 TI 的 mySecure 软件页面上找到。
此致、
Anagha