This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:我们能否知道哪个引脚通过 FAULT 引脚实现开路/短路?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633Q1EVM, TPS92624-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563308/tps92633-q1-could-we-know-which-pin-have-open-short-faiure-by-fault-pin

器件型号:TPS92633-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92633Q1EVMTPS92624-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

我们能否知道哪个引脚可以通过 FAULT 引脚实现开路/短路?  

表 7-1. DIAGEN = HIGH(全功能)故障表具有大量诊断功能、MCU 是否可以知道 哪个通道存在故障、然后会发生开路或短路事件?  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi-San、

    该器件没有任何用于记录故障的寄存器、因此您必须更改器件的输入。

    其中一种解决方案是将器件配置为“连带失效、其他开启“状态。 下面的原理图展示了 TPS92624-Q1 器件如何使用该配置。 我已经使用 TPS92633Q1EVM 对此进行了测试、并找到了类似的结果。 所有 FAULT 下拉电流都由 2.21k 电阻耗散、且 FAULT 电压高于 V_IH (FAULT) 或 2V。 输出引脚将使无障碍通道保持开启状态并与 PWM 通道一同工作。 短路或开路通道将遵循表 7-1 中所述的故障处理例程。

    如果您在实施方面有任何其他问题或需要帮助、请告诉我。

    此致、

    Nicholas Alexander