This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:EQ 设置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563182/tusb1064-eq-settings

器件型号:TUSB1064


工具/软件:

你(们)好  

我们  在扩展坞产品中使用了 TUSB1064。 用户使用 USB-C 电缆连接到笔记本电脑、 目前遇到电缆兼容性问题。

我们不希望限制用户可以使用的电缆。 但当我们使用某些电缆进行测试时、我们发现 USB 无法正常工作、我们猜这是 USB SI 问题、因此我们更改了 TUSB1064 中的 USB EQ、它就可以正常工作。 USB 设备在使用这些“有问题“的电缆时开始正常工作。 但不同的电缆会导致不同的信号衰减、我们如何设置合适的 EQ 来覆盖不同的电缆?

此致

Devyn Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    找到理想 EQ 设置的理想方法是在端口上运行 USB 合规性测试。 通过调优 EQ 以通过 USB 合规性测试、您将能够放心地使用 USB 规范内的任何电缆。