This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:不同封装之间的传播延迟

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563380/ucc5350-propagation-delay-between-different-package

部件号:UCC5350


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户想知道、UCC5350 有两种不同的封装 (DW 和 DWV)、较宽的封装 (DWV) 是否会具有较长的传播延迟?

从 EC 表中可以看出只有一个传播延迟、那么更宽的封装如何不影响延迟时间?

BR、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我无法检测到这两种封装之间的传播延迟差异。 即使是 UCC5350L 似乎也具有 55ns 的传播延迟空载。 额外增加 4mm 时、在光速下以纳秒级分辨率检测到的距离可能很小。

    在该图中、100pF Cload 将加载输出级、延迟是充电电流和 ROH/ROL 的度量、而不是行进距离。

    此致、

    Sean