This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:大功率 LED 驱动器替代方案

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561949/tps92692-high-power-led-driver-alternatives

器件型号:TPS92692


工具/软件:

您好、

有关采用 TI 产品的高功率 LED 驱动器解决方案、我们想咨询您。

目前,我们在以下条件下使用 ADI LT3966 :

  • 输入电压:24V

  • 输出电压:48V

  • 输出电流:2A× 4 通道

在满载条件下运行所有 4 个通道时、IC 本身会产生大量热量、这给我们的热设计带来了挑战。

因此、使用 TI 产品、我们正在寻找具有更低热应力的更高效解决方案。
您能否请推荐 TI 针对这些要求提出的最佳解决方案(器件选择和/或建议的架构)?

非常感谢您的支持。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    据我所知、我们没有任何 4 通道器件、但是、我们有多种具有 2 通道和顶部外露焊盘的选项、可实现最佳散热... 您需要哪些功能? 您是尝试连续运行所有四个信道、还是能够以多相方式运行? 您希望如何与器件通信? 什么是最终应用? 该器件必须运行的最高环境温度是多少?

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我计划使用所有 4 个通道,但 LT3966 会产生大量热量,所以我正在考虑替代方案。 最终申请将是一个放大镜。
    您能告诉我有哪些适用于 2 通道 x 2 芯片的 TI 解决方案吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    我最好推荐 TPS92542、 这是一 个同步升压转换器、可形成双通道单片
    同步降压。 该器件具有顶部外露焊盘、可实现出色的热性能。

    此致、
    Daniel