This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700-SEP:データシートFigure9 Ω 1の抵抗値、240kと30kは正しいでしょうか Ω

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562320/tl7700-sep-figure9-1-240k-30k

器件型号:TL7700-SEP


工具/软件:

式 (7)でVs '=4.5V、式 (5)でVhys 0.6Vとなる抵抗値ですので、Ω Ω
(1) 5V電源が4.5Vで、RESETがhigh =>低电平
(2) 5V電源が5.1Vで、RESETがlow =>高
という動作になるものと理解しました。μ s

■質問 μ s
(2)の動作は正しいでしょうか。
5V電源の監視で、5.1Vを観測することは通常はありませんので、μ s
リセット解除できないことにならないでしょうか。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    なぜか文章変換されてしまいましたので再送します。(システムに問題?)

    ====<ここから>====

    データシートFigure9 Ω 1の抵抗値、240kと30kは正しいでしょうか Ω

    式 (7)でVs '=4.5V、式 (5)でVhys 0.6Vとなる抵抗値ですので、Ω Ω
    (1) 5V電源が4.5Vで、RESETがhigh =>低电平
    (2) 5V電源が5.1Vで、RESETがlow =>高
    という動作になるものと理解しました。μ s

    ■質問 μ s
    (2)の動作は正しいでしょうか。
    5V電源の監視で、5.1Vを観測することは通常はありませんので、μ s
    リセット解除できないことにならないでしょうか。μ s

    ====<ここまで>====

    「(2)の動作は正しいでしょうか。」が

    「(2)の動作は正しいのでよろしくお願いします。」

    に文章変換されるのはシステムに問題があるのではないでしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    土屋山

    请允许我们花一些时间来调查您的问题。

    同时、您是否可以 用英语发布您的问题?

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tsuchiya-San:

    您的理解是正确的。 数据表中的示例要求 5V 电源轨达到 5.1V (4.5V + 0.6V)、以便查看来自 RESET 电压的响应。 我不知道为什么 对于具有 5V 电压轨的示例、选择 5.1V。 理想情况下、所选值会略低于标称电源轨值。  另请注意、IHYS 电流 可能会随温度而变化。

    如果需要进一步的支持、我将请您当地的日语 TI 代表联系。

    谢谢、

    Sarah