This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A26T:TPS543A26T

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543A26T, TPS543A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559681/tps543a26t-tps543a26t

器件型号:TPS543A26T
主题: TPS543A26 中讨论的其他器件

工具/软件:

我有采用 TPS543A26 的现有设计。 该设计使用 Rmode = 2.21k、174k 和 2.74k 来选择软启动时间= 2ms 和 4ms。 我是否可以使用 TPS543A26T 代替 TPS543A26 来保持  Rmode = 2.21k、174k 和 2.74k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujit:

    是、它们具有如下所示的相同 Rmode 设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上表 5.5 TPS543A26 和 TPS543A26T 的电气特性展示了在相同软启动时间下 TPS543A26 和 TPS543A26T 的不同 Rmsel 值。 您能否确认上表是否正确? 如果是、则与 表 6-5 相反。 MSEL 引脚选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表 6-5 是 MSEL 的正确值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何计划更新  TPS543A26T 的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将添加到下一个版本。 我们没有日期。 但与此同时、您可以参考 表 6-5 了解 MSEL 的正确值。