This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:UVLO 下降阈值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559194/tlv702-uvlo-falling-threshold

器件型号:TLV702


工具/软件:

您好、

我是否可以知道 TLV702 (P) 的 UVLO 下降阈值?

数据表仅提及 UVLO 上升规格。

谢谢、此致、

Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我已要求提供这些信息、并将很快在此处分享。

    谢谢

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UVLO 迟滞为 160mV。 这意味着 UVLO 下降阈值将比 UVLO 上升高 160mV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ishaan。

    我确实预计下降阈值 小于上升阈值。

    仔细检查以下阈值。

    UVLO 上升= 1.9V

    UVLO 下降= 1.74V

    谢谢、此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的分析是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 Ishaan。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在将关闭该主题。 谢谢