This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100 — 请求 SoC/SOH 算法、存储器和放大器、地址映射和初始化行为

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557734/bq34z100-bq34z100-request-for-soc-soh-algorithms-memory-address-maps-and-initialization-behavior

器件型号:BQ34Z100


工具/软件:

  • 您能否指定 BQ34Z100 中实现的 SoC 算法?

  • BQ34Z100 用来计算荷电状态 (SoC) 的确切公式是什么?

  • BQ34Z100 用于计算运行状况 (SOH) 的确切公式是什么?

  • 请提供官方文档、其中包含 BQ34Z100 的寄存器存储器映射。

  • 请提供正式文档、其中包含 BQ34Z100 的地址图。

  • 车辆启动时、BQ34Z100 报告的初始 SoC 值是否与上次存储的值相对应、或者是否作为新的测量值重新计算? 我还想说明这是否适用于 SOH 值。

  • 在测量过程中、SoC 值的典型刷新/更新间隔是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) Impedance Track

    2) SOC = Remcap/FCC  

    3) SOH = FCC/DesignCapacity

    4) BQ34Z100-R2 技术参考手册(修订版 A)

    5) BQ34Z100-R2 技术参考手册(修订版 A)

    6) 启动时、电量监测计将强制进行 OCV 测量、并根据初始测量值和配置计算所有寄存器。  

    7) 寄存器每秒更新一次

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5 和 6 仅表示数据闪存、对寄存器映射或地址映射没有任何说明。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您要查找哪些寄存器?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以读取或写入电量监测计的所有寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所有寄存器都记录在 TRM 中。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位于“表 7-1“下。 数据闪存摘要“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以及 TRM 中的第 2 章和第 3 章。

    此致、

    Diego