This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:二极管损坏问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561780/tps61165-problem-with-diode-being-destroyed

器件型号:TPS61165


工具/软件:

你好

我们使用这个电路已经有 7 年了、大约有 7000 块电路板没有任何问题。 突然,我们有几个板故障在现场 D1 被破坏。 我们还有 2 块电路板上的 U1 已损坏。 我尝试复制此问题、但没有运气。 它可驱动额定电压为 21.5 伏、180ma 的 LED 面板。

以下是我尝试过的:

在 500mA 条件下运行输出,电路工作正常 — 没有问题

在 5 伏至 28 伏输入电压范围内运行电路、正常输入电压为 12 伏。 没问题。

将输出端短路。 电流检测电阻 R1 出现故障。 更换电流检测电阻后、电路工作正常。  

在 70°C 的室内跑步、没有任何问题。

有什么可以破坏 D1 的建议?

感谢你的帮助。

Greg Detuzzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    D1 是 30V 肖特基二极管。D2 是 30V 齐纳二极管、对吧?  C2 的额定电压是多少?

    如果 LED 开路、输出可能会增加到 30V 以上、并导致 D2 损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、C2 的额定电压为 100V。 我打开了它、没有出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    抱歉、C2 的额定电压为 50 伏。 当我运行它开路时、输出电压为齐纳电压 30.4 伏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果在小型封装中使用、C2 电容将会通过 30V 偏置降低。在 C2 电容较小的情况下、LED 开路时的输出过冲可能会超过 30V。建议使用额定电压更高(如 50V)的 D2        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy、Will。