This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:用于 B 版本/非 B 版本的通用设计

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562557/tps784-q1-common-design-for-b-ver-non-b-ver

器件型号:TPS784-Q1


工具/软件:

您好的团队、

由于有两种封装、因此我的客户希望将原理图制作为 6 引脚和 7 引脚 EN。 是否可以同时施加 5V 的 6 引脚和 7 引脚?

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei。

    是的、您可以在引脚 6 和 7 上施加 5V 电压。 它们没有在内部连接。

    谢谢、

    Vahnroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vahnroy!

    此致、

    Youhei