This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:可以帮助我检查为什么电池无法充电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563089/bq25798-could-help-me-check-why-battery-can-not-charged

器件型号:BQ25798
“主题“中讨论的其他器件:BQ25792、EV2400、 BQSTUDIO

工具/软件:

您好、TI 人

我的客户使用 BQ25792 为电池充电。

但不充电。 我们使用 EV2400 获取日志。 可以帮助我检查一下吗? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../bq25792.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    在 BQSTUDIO 的 Field View 中输入寄存器值后、我看到充电器处于 TS COLD。  通过在 REGN 与 TS 之间连接到 GND 之间相同大小的电阻器、可以通过硬件禁用 TS 引脚功能、或者使用 REG0x18[0]中的 IGNORE TS 位禁用软件。

    此致、

    Jeff