Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988主题中讨论的其他器件: TPS25751
工具/软件:
尊敬的团队:
我在此处创建了一个新主题、因为客户可以跟踪问题。
回复:TPS65988DJ:AM62A7EVM TPS65988 源代码
我们的目标是使用 PD 端口为整个系统供电。(12Vin) 简而言之、TPS65988 将输出固定的 12V 电压、以便通过 Type-C 连接器为整个系统供电。
我知道、我们需要使用 EEPROM (SPI) 将初始设置到 TPS65988。 您能为我们提供相应的二进制文件吗? 除了上述项目外、我们还需要检查其他项目吗?
此致、
Roy